シンボルメニューには、有効化されたコードタイプのパラメータを正確に制御するコマンドがすべて表示されます。パラメータは、各コードタイプに固有の基準によって異なります。
コマンドパラメータはメニューから直接変更できます。
DotCodeは、標準の[コードタイプ]ダイアログボックスまたは[詳細設定]を使用して有効にできる特別なコードタイプです。
重要:DotCodeが有効になっている場合、他のシンボルはデコードできません。他のタイプのシンボルをデコードするには、DotCodeを無効にする必要があります。
DotCodeパラメータは、WebLinkの[詳細設定]の[シンボル]メニューにあります。
デフォルトでは、DotCodeは回転なし(プラスマイナス3度)の水平コードまたは垂直コードを検索します。ユーザーは、回転モードを低回転(プラスマイナス10度)または全方向に設定できます。

DotCodeを使用する場合、ユーザーはコード内の行と列の正確な数を指定して、デコードエラーや読み取りが行われない可能性を最小限に抑えることができます。行と列の正確なディメンションを指定すると、同じディメンションのDotCodeシンボルのみがデコードされます。
これを行うには、[設定]の下のターミナルまたは別のシリアルリンクを介してKコマンドを使用して行と列の値を入力する必要があります。

重要:列と行の設定を有効にするには、DotCodeを有効にする必要があります。
シリアルKコマンド:<K561、カスタム機能コマンド文字列>
デフォルト設定: ""
オプション: DOTCODE_COL_ROW=?#?#
DOTCODE_COL_ROW=?#?#内の?記号は、DotCodeシンボルに想定される列と行の数を代入してください。)
以下の例では、40は列の数、7は行の数です。
<K561,DOTCODE_COL_ROW=40#7#>

同じシンボルが垂直方向に向いている場合は、列と行を入れ替えます。
<K561,DOTCODE_COL_ROW=7#40#>

X-Mode拡張デコードアルゴリズムによって、破損して読み取り困難なシンボルを読み取ることができます、これはダイレクトパーツマーキングに対して最適化されています。このパラメータの詳細については以下をご覧ください。

注意:XMODE_FLM_HORIZ=STDは垂直方向のシンボルをデコードできず、XMODE_FLM_VERT=STDは水平方向のシンボルをデコードできません。
高速1Dモードは、バーコードが整列できる方向を制限してその方向でのみバーコードがデコードできるようにすることで1Dデコード速度を加速します。
方向が判明している場合、アプリケーションのシンボルは、リーダに沿った方向(水平または垂直)に並び、その方向に一致するように高速1Dモードが設定されます。これによって、リーダは、その方向に並んでいるシンボルのみをデコードし、必要な処理時間を短縮してデコード時間を短くします。

[湾曲2D]は、ボトルやその他シリンダーなどの湾曲したDataMatrixとQRコードシンボル用に設計されています。通常、リーダがシンボルを斜めに撮像している場合に、撮像画像が湾曲します。湾曲2Dアルゴリズムを有効にした場合、湾曲率が十分に大きい場合にのみアクティブになります。以下の例に示す赤と緑の線の長さの比率が 20:1 より大きい場合、アクティブになります。

任意のシンボル(通常QRコードだが必ずしもそうとは限らない)では、この機能によって、デコードされたシフトJIS文字がUTF-8文字に変換されます。
この機能によって、シンボルの片側または両側のクワイエットゾーンにノイズがあっても、シンボルをデコードできるようになります。これは、UPC、Code 128、Code 39、Codabarに固有のコマンドです。
画像を拡大または縮小できる、拡大と縮小オプションもあります。

2D破損モードによって、グリッド配列が歪んでいたりセル登録が不良なシンボルをデコードすることでができます。
モフォロジー膨張をデコードしようとする場合にモフォロジー操作を試行するが適用されます。これが失敗した場合、モフォロジー浸食を適用してデコードされます。