開始ビューは、WebLinkセッションが開始する際に表示される最初のビューです。接続されたリーダは、ユーザー定義名、IPアドレス、リーダのモデル、シリアル番号、MAC ID、ファームウェアのバージョン、Weblinkのバージョン、センサ、光学系と一緒に表示されます。
注意:ユーザー定義名は19文字以下である必要があります。
このビューでは簡単セットアップ、新規セットアップの作成、セットアップのロードを選択することができます。
右上の歯車アイコンをクリックすると、アプリケーション設定メニューが開きます。このメニューには次の機能が実装されています:保存、新規、ロード、詳細、言語、ターミナル、ビープ音、ガイド付きツアー、画像保存、デフォルト設定を復元、アカウント管理を起動します、WebLink について。
注意:USB ドライブ モードを有効化オプションは、USB接続をサポートするデバイスを使用している場合にのみ表示されます。
WebLink についてをクリックすると次のダイアログが開き、現在のWeblink のバージョン、リーダのモデル、シリアル番号、部品番号、MAC ID、センサ、ファームウェアのバージョン、起動バージョン、ブラウザ、オペレーティング システム、画面の解像度が表示されます。
注意:クリップボードにコピーできるように、このダイアログの情報は選択可能になっています。
お問い合わせ先をクリックすると、Webサイトが開きます。