画像エリアの左エリアは開始ビューかセットアップビューかによって異なります。(実行ビューでは、画像エリアが拡張されるので、左パネルは存在しません。)
開始ビューの左パネルに、リーダのユーザー定義名、IPアドレス、リーダのモデル、シリアル番号、MAC ID、ファームウェアのバージョン、Weblinkのバージョン、センサ、光学系が表示されます。
注意:ユーザー定義名は19文字以下である必要があります。
開始ビューの左パネルには、簡単セットアップ、新規セットアップの作成、セットアップのロードの各ボタンもあります。
セットアップビューの左パネルには、WebLinkの設定ツールの大部分が表示されています:サイクル:トリガモードが設定できます。取得:カメラの露光時間とゲインが設定できます。デコード:アプリケーションで必要なコードのタイプが選択できます。マッチコード:マッチコードのモード、ワイルドカード、テキスト出力、新規マスター、比較文字列データベースが設定できます。フォーマット出力:データ文字列として出力される前にバーコードデータをフォーマットする形式が決定できます。出力:出力条件、出力モード、パルス幅、極性(通常開または通常閉)が決定できます。お気に入り:最も頻繁に使用するコマンドを定義して、そのコマンドパラメータに速やかにアクセスできるようにします。