WebLinkのコンフィギュレーション・データベースは、読み取りサイクル中に、自動的に2個以上の任意のカメラ設定を使用するシステムです、 これによって、ユーザが操作しなくても、カメラで、複数の変更を行なうことができます。 WebLinkを使用して、データベースを設定し、すべてのデータベースインデックスが正常に動作していることを確認します。
コンフィギュレーション・データベースを使用して、アプリケーションにおけるリーダのパフォーマンスを微調整することができます。 1回の読み取りサイクルで複数のデコードオプションを実行することができます。 詳細設定でコンフィギュレーション・データベースを有効にして、設定数を定義することができます。 設定は、個別に行われ、個別に保存されます。 コンフィギュレーション・データベースはセットアップタブで設定され、実行タブでテストされます。 取得とデコードのほぼすべての設定は、データベース入力ごとに別々に行なうことができます。 歯車アイコンをクリックすると、データベースの設定がすべて表示されます。部分取り込み設定(WOI)に基づいて設定することができます。これはすなわち、デコードするたびに新しい画像が撮影されることを意味します。 関心領域(ROI)に基づいて設定することもできます。これはすなわち、単一画像でデコードが行われることを意味します。
重要: コンフィギュレーション・データベースを使用する際には、自動測光を無効にしてください。
次のような場合に、アプリケーションでコンフィギュレーション・データベースが役立ちます。
2個以上のシンボルタイプが存在する。
デコードの際に、シンボルが異なる測光設定を必要とする。
深さ(デプス)が異なるシンボルが提示される。
同じデータを有する複数のシンボルをデコードする必要がある。
複数のシンボルを特定の順序で読み取る必要がある。
WebLinkを使用して、詳細設定に配置されているアクティブなデータベースインデックス数を定義します。
Weblinkを使用して、セットアップビューで選択した各データベースインデックスを設定します。
詳細設定と一緒に簡単セットアップ、新規セットアップの作成、セットアップのロードを使用して、リーダの設定を操作することができます。
注意: 簡単セットアップと新規セットアップの作成は、リーダのデフォルトとして設定されます。
注意: 開始と実行ビューでは、詳細設定を使用すると、個別のコンフィギュレーション・データベースインデックス設定を除く、リーダの全設定を操作することができます。 グローバルインデックスとコンフィギュレーション・データベースインデックスの間で共有される設定は、リーダによって無視されます。 セットアップビューでは、リーダがコンフィギュレーション・データベースを一時停止し、共有設定の変更はすべて、利用可能なコンフィギュレーション・データベースインデックスの共有設定に保存できます。
開始と実行ビューで、シンボルをデコードしたデータベースを確認することができます。

セットアップビューには、データベースへのアクティブ インデックスの追加または削除を可能にするコンフィギュレーション・データベースセクションが表示されます。 変更したいインデックスを選択することもできます。
設定を変更したら、各インデックスで使用可能な保存ボタンをクリックすると、そのインデックスに変更を保存することができます。
注意: デフォルトでは、各インデックスの保存ボタンのアイコンは青になっています。 下の例では、設定は第6インデックスに保存されました。 別の設定がリーダに送信されるまで、保存ボタンは緑色になっています。
追加設定歯車アイコンをクリックすると、ポップアップダイアログで追加コンフィギュレーション・データベースにアクセスできます。 これによって、利用可能な設定をすべて表示したコンフィギュレーション・データベースの読み取り専用ビューが表示されます。 これには、詳細設定ダイアログで使用可能な詳細設定も含まれています。

WOIをクリックすると、コンフィギュレーション・データベースは、部分取り込み設定の値として、開始X、開始Y、幅、高さの各値を使用します。 ROIをクリックすると、コンフィギュレーション・データベースは、関心領域の値として、開始X、開始Y、幅、高さの各値を使用します。

詳細設定ダイアログには、WebLinkユーザインターフェイスの左パネルのコンフィギュレーション・データベースに表示されない追加コンフィギュレーション設定が表示されます。 コンフィギュレーション・データベースがまだ有効になっていない場合、ここで有効にすることができます。
データベースのソートを有効にすると、左パネルのコンフィギュレーション・データベースセクションに警告が表示されます。

注意: WebLinkユーザインターフェイスでコンフィギュレーション・データベースを有効にする主な方法は、詳細設定ダイアログを開き、アクティブインデックス数を増加することです。 別のオプションとして、ターミナルを使用し、<K252>コマンドで、インデックスカウントを設定することもできます。 アクティブ インデックスが存在しない場合、コンフィギュレーション・データベースビューは非表示になります。 利用可能になると、詳細設定またはターミナルを通じて、コンフィギュレーション・データベースが表示されます。 最後のインデックスを削除すると、警告ダイアログが表示されます:

ユーザインターフェイスには、取得およびデコード ステップの周りが紺色で強調表示され、コンフィギュレーション・データベースによって影響を受ける設定が示されます。

高速撮像モードになっていて、撮像数がコンフィギュレーション・データベースのアクティブ インデックスよりも少ない場合、それ以上アクティブ インデックスは読み取られません。 この場合、警告アイコンが表示されます。
選択されたインデックス(4)を削除すると、WebLinkはインデックス1を選択して読み込みます。

注意:ティーチングおよび最適化機能は、コンフィギュレーション・データーベースでは使用できません。