カメラセットアップ

カメラセットアップメニューには、リーダのカメラ機能を制御するコマンドがすべて表示されます。このコマンド設定の多くはWebLinkユーザインタフェースからでも制御できます。たとえば、カメラ設定コマンドの露光時間ゲイン設定は、セットアップビューの左パネルにある取得セクションで設定できます。

 

コマンドパラメータはメニューから直接変更できます。

 

カメラセットアップメニュー

 

注意:照明の明るさ常時点灯に設定すると、照明の明るさは明るい設定と同じ照度になります。ただし、明るさを常時点灯に設定すると、LEDが常時点灯し、読み取りサイクル中や読み取りサイクル後にちらつかないように、点灯したままになります。

 

 

パワーストロボモードと外部ストロボ

 

パワーストロボモード

 

照明の明るさエクストリームに設定し、光源外部ストロボに設定すると、パワーストロボモードが起動します。

 

外部ストロボ

 

外部ストロボ光源パラメータの一部です。

 

固定照明点灯時間と固定照明遅延時間

 

固定照明点灯時間固定照明遅延時間は、照明の明るさをエクストリームにした場合にのみ有効です。

 

 

外部照明ストロボとして使用

外部照明ストロボとして使用は、I/Oパラメータ出力3コマンドの出力条件パラメータで使用できます。このパラメータが機能するためには、外部ストロボを有効にしておく必要があります。