この項では、WebLinkを使用してリーダをキャリブレーションする方法について説明します。まず、WebLinkのセットアップビューに移動します。画像が表示されない場合は、リーダをトリガして画像をキャプチャします。

以下に示すように、オートフォーカスアイコンをクリックしてスポットフォーカスアイコンを選択することにより、リーダがフォーカスします。

リーダがフォーカスを終了したら、ティーチングボタンをクリックして、以下に示すようにターゲットアイコンを選択します。

これにより、キャリブレーションのルーチンがアクティブになります。キャリブレーションのプロセスは、WebLinkの画像エリアに表示されます。

キャリブレーションのルーチンが完了すると、成功したか失敗したかを示すメッセージが表示されます。キャリブレーションが完了した場合、リーダはキャリブレーションされた特定のシンボルをデコードするように最適化されます。
以下の設定は、キャリブレーション中に変更される可能性があります。
・露光
・ゲイン
・計測前処理
・計測前処理サイズ
・ビニング
[最適化]ボタンを使用して、デコードパフォーマンスをさらに向上させることもできます.

追加のキャリブレーションオプションが利用可能です:
ゲイン、露出、シンボルタイプ、および処理は、現在のキャリブレーションルーチンでは使用されません
関心のある小さな領域の周りにWOIを設定できます。これにより、キャリブレーションの実行にかかる時間が短縮され、実行モードでコードが検索される領域が減少します。

重要:キャリブレーションオプションコマンド<K529>を含むリーダのキャリブレーションの詳細については、オートフォーカス・マルチコードリーダ MicroHAWK V320-F/V330-F/V420-F/V430-Fシリーズ ユーザーズマニュアル(SDNC-745 (84-9000401-02)の付録E「キャリブレーション」を参照してください。